Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Hållbarhetslösningar för industriella marknader

Hållbarhetsaktiviteter och relaterat beslutsfattande har ägt rum i decennier, men de blir nu mer synliga, formella och fokuserade på resultat

Två kajakpaddlare som övervinner forsar.

Kärnkomponenterna för hållbarhet

Hållbarhet är en balansering av olika aspekter när man fattar policy- eller projektbeslut, framför allt:

  • Ekonomiskt: Bygga kapital, främja ekonomisk tillväxt och öka lönsamheten och långsiktig affärslivskraft.
  • Miljö: Att skydda naturen och se till att resurser används på ett ansvarsfullt sätt utan att äventyra framtida generationers behov.
  • Människan: Att förbättra människors hälsa och välfärd.
  • Socialt: Utveckla arbetskraftens kompetens och främja sammanhållning, ömsesidighet, ärlighet och välvilliga relationer bland personalen.

Hållbara företag strävar efter att främja alla dessa fyra områden 1 och att fokusera på alla bör involvera hänsyn till de andra . 2 Ytterligare nedbruten fokuserar hållbarhet på att skydda människor och planeten samtidigt som vinsten balanseras för kontinuitet i verksamheten . 3

Hållbar utveckling kräver ett integrerat tillvägagångssätt som tar hänsyn till miljön tillsammans med ekonomisk utveckling. 1987 definierade FN hållbarhet som "att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov." 4

Vad är hållbarhet inom industrisektorn?

Fram till nyligen var det industriella beslutsfattandet nästan helt inriktat på företagsekonomi. Till exempel, före mitten av 1900-talet, sprutade skorstenar av industrifabriker ut otaliga mängder partiklar och kemikalier i atmosfären under produktionen, med liten eller ingen hänsyn till utsläppens skadliga effekter på den omgivande miljön och människors hälsa. Detta är inte längre fallet, eftersom hållbarhet har flyttat i främsta rummet.

Miljömässig hållbarhet är den grad i vilken en process eller ett företag kan upprätthållas eller fortsätta samtidigt som man undviker långvarig utarmning av naturresurser. 5 Trots att denna term är relativt modern har industrin gjort dramatiska hållbarhetsförbättringar under hela 1900-talet. Till exempel minskade energin som krävs för att producera ett ton stål från 45 till 15 miljoner BTU per ton mellan 1950 och 2010, en tid då ordet "hållbarhet" inte var vanligt förekommande.

Minskad energiförbrukning per producerat ton stål ©Endress+Hauser

Ekonomisk-ekologiska interaktioner

Processförbättringarna inom ståltillverkningen gav dramatiska minskningar av både förbrukningen av naturresurser och koldioxidutsläpp, vilket illustrerar hur ekonomi ibland driver industriell hållbarhet. Hållbarhetsförbättringar var ofta oavsiktliga konsekvenser av ansträngningar att förbättra ekonomin.

Hållbarhet och lönsamhet stämmer ofta inte överens. Avlägsnande av föroreningar från skorstenar gynnar till exempel miljön och människors hälsa, men det kommer till den ekonomiska kostnaden för inköp och drift av utrustning. Detta blir allt mer komplext eftersom utrustning för att minska föroreningar kräver energi, som regelbundet produceras från fossila bränslen.

Även om hållbarhetsförbättringar har pågått i decennier, kräver att hitta och kvantifiera hållbarhet ofta att man vet var man ska leta, vilka frågor man ska ställa och hur man värderar den. Genomförandet av holistiska och samordnade ansträngningar för att ta itu med dessa frågor genom hållbar planering för hållbarhet resulterar i bättre lösningar som ger mer effektiva fördelar snabbare och med färre negativa effekter, jämfört med ett slumpartat tillvägagångssätt.

Hur kan industrin bli mer hållbar?

Implementeringen av hållbara tillverkningsmetoder måste ta hänsyn till miljö-, sociala och styrningsmål (ESG) som historiskt sett förbises i industriella affärsbeslut. Tidigare baserades överväganden för processförbättringsprojekt vanligtvis enbart på dess ekonomiska återbetalning, men hållbara tillverkningsprocesser kräver en mer holistisk syn.

Företag bör ställa följande frågor när de strävar efter att bli mer hållbara genom att integrera ekonomiska, miljömässiga, mänskliga och sociala element:

  • Kan produkten tillverkas med olika, mindre miljöbelastande råvaror?
  • Är energiförbrukningen högre eller lägre med olika råvaror? Med hur mycket?
  • Vilka resultat har den modifierade tillverkningsprocessen på produktionskostnaderna?
  • Hur kommer förändrad efterfrågan på mer hållbara råvaror att förändra deras kostnad?
  • Kommer kunderna att betala en premie för hållbara produkter? Hur mycket?
  • Kommer användning av hållbara insatsmaterial att skapa fler ekonomiska möjligheter för partner i leveranskedjan?
  • Kommer användning av hållbara insatsmaterial att förbättra eller försämra en miljö för mänsklig utveckling?
  • Hur kan vi minska utsläppen?

Efter övervägande kan team arbeta för att implementera lösningar som pragmatiskt möter dessa krav. Det bör noteras att frågor om hållbar tillverkning inkluderar ekonomi som en fokuspunkt eftersom företag inte kan överleva utan att göra vinst. Därför är det mer sannolikt att hållbara projekt med gynnsamma kostnadsöverväganden genomförs än de som tappar den ekonomiska verkligheten ur sikte. Att identifiera insatser, ha alla aspekter av hållbarhet i åtanke och korrekt kvantifiera dessa projekts fördelar kan vara utmanande.

Även om ekonomi är en avgörande drivkraft måste industrin också hålla miljömässiga, mänskliga och sociala faktorer i fokus. Ibland råkar anläggningar ut för olyckor eller producerar överskottsutsläpp vid oplanerade händelser. Dessa händelser har potential att skada människor och miljö.

Utsikt över berget Matterhorn i de schweiziska alperna ©shutterstock/DC9971030

Hållbara processer och teknologi

Industriella processer är ofta skräddarsydda för att möta specifika produktionskrav och många driftoptimering och hållbara tillverkningsinsatser är på samma sätt anpassade till sin natur. Vissa strategier och tekniker kan dock replikeras i flera branscher. Dessa inkluderar:

  • Decarbonization, som ersätter fossila bränslen, såsom kol, olja och naturgas med förnybara energikällor som vattenkraft, kärnkraft, sol och vind för att minska koldioxidutsläppen.
  • Electrification, som är omvandlingen av processer som konventionellt drivs av fossila bränslen till att använda el, vilket minskar utsläppen om elen produceras från förnybara källor.
  • Producering och användande av hydrogen för att reducera to reducera koldioxidutsläpp
  • Implementering av carbon capture, utilization and storage systems för att minska koldioxidutsläppen till atmosfären.
  • Att utveckla circular economy för att minska avfall och föroreningar genom att återanvända föremål och material många gånger innan de kasseras.
  • Conserving och recycling water för att minska kraven på råvatten

Många av dessa hållbarhetsprocesser och -teknologier utvecklas snabbt. Under de kommande åren förväntar sig experter stora framsteg när det gäller dessa metoders tekniska genomförbarhet, miljöeffektivitet, säkerhet och ekonomiska bärkraft. Hållbarhetslösningar utvecklas snabbt och industrin måste vara redo att ta till sig genom att beakta ekonomiska, mänskliga, miljömässiga och sociala faktorer för fortsatt verksamhet.

FAQs

Slutnoter

Mer om hållbarhet