Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Olje- och gasanläggning med mätarskiddar från Endress+Hauser för lastning och utlastning av vätskor

Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin

Säkerställ noggranna gasflödesmätningar beträffande kvantitet och kvalitet vid custody transfer för lastbilar och godsvagnar

En säker drift som säkerställer skydd för anläggningen, personalen och miljön är avgörande i olje- och gasindustrin. Lika viktigt för att bibehålla konkurrenskraften är att optimera försörjningskedjor, öka produktionskapaciteten, minska kostnader för energi och underhåll samt minimera oredovisat svinn. Endress+Hausers erfarenhet och expertis inom flödesmätning förbättrar mätningarna av kvantitet och kvalitet vid lastning och utlastning, ökar effektiviteten, optimerar underhåll och säkerställer driftsäkerheten.

  • Över 15 000 custody transfer-installationer globalt de senaste 10 åren

    Våra mätskiddar för lastning och lossning av olja och gas med Endress+Hausers custody transfer-certifierade Promass coriolismätare uppfyller och till och med överträffar custody transfer-noggrannheten enligt OIML R 117, med lägre tryckfall, högre flödeskapacitet och mindre utrymmesbehov. Underhållet optimeras tack vare frånvaron av rörliga delar och Heartbeat Technology för verifiering enligt IEC 61511-1, diagnostik enligt Namur NE 107 samt funktioner för förebyggande underhåll.

mätskiddar från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
system för lastning och lossning av lastbilar från Endress+Hauser ©Fotolia/Strandperle
lastkaj med flödesmätare från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
lastkaj med terminalhanteringssystem från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
standardiserat lastningssystem från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
mätskidd för lossning från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
standardskidd för lastning från Endress+Hauser (LMS) ©Endress+Hauser
mätskidd med lastarm från Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Processkarta som visar lastning och lossning av vätskor i lastbilar och godsvagnar ©Endress+Hauser

Hur vi kan hjälpa till

Vårt världsomfattande nätverk av mätexperter finns tillgängliga för alla era custody transfer-applikationer för olja och gas, genom hela livscykeln, från teknisk utformning till drift och underhåll.

  • Få en verksamhet utan svinn. Samarbeta med Endress+Hauser för att ta fram vilka projektkrav och processförbättringar ni behöver, inklusive platsundersökningar, grundläggande utformning och fastställande av omfattning.

  • Säkerställ optimal leverans och riskhantering för era olje- och gasprojekt med Endress+Hausers tjänster, som projektledning, detaljerad engineering, framställning, testning, dokumentation, certifiering, driftsättning och idrifttagning.

  • Bibehåll en effektiv verksamhet med våra tjänster inom utbildning, validering, omkalibrering och underhåll.

  • Hantera era tillgångar under hela livscykeln med Endress+Hausers unika Netilion-ekosystem.

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

supply chain management

Att göra affärer med Endress+Hauser är en riktig win-win-situation. Det gav oss en snabbare truck loading-process samtidigt som vi kan garantera säkerheten för vår personal, det har lett till snabbare time-to-market och ökad effektivitet.

Nexeo Solutions
USA
Mr. Richard - Maintenance Supervisor

We have been impressed by the outstanding repeatability of this equipment. The measuring and metering equipment is also extremely reliable so we are completely satisfied

Mr. Jean-Luc Richard, Maintenance Supervisor
Arkema
Mr. Marc Puertas, Logistics Operator

We are using this new mass flowmeter which is really useful because it is quicker than the previous equipment.

Mr. Marc Puertas, Logistics Operator
Arkema
Mr. Vidales, Logistics Supervisor

We did notice that the meters that we had previously were systematically generating a large discrepancy compared with the weight that we had to load. The readings were off by between 150 and 200 kg.

Mr. M. Vidales, Logistics Supervisor
Arkema
Bild på medarbetare från Wintershall framför kolväteskalibreringsrigg på Endress+Hauser Flow

Den nya flödeskalibreringsriggen för kolväten från Endress+Hauser i Reinach (Schweiz) var mycket imponerande. Dess utformning och konstruktion är väldigt övertygande ur ett tekniskt perspektiv.

Timo Siedenberg, chef för rörledningar/petroleumlagring
Wintershall Dea GmbH – Tyskland
  • Vårt erbjudande

    Endress+Hauser är den enda partnern ni behöver för massabaserade eller volymbaserade mätarskiddar för lastning och utlastning för verksamheter inom olja och gas. Uppgradera er anläggnings vätskeöverföringssystem med de allra senaste tekniska lösningarna...

  • Maskinvara och programvara

    • Endress+Hauser moderna och avancerade coriolismätare

    • Temperatur- och trycktransmitter samt mätare

    • Färdigmonterade, certifierade och testade skiddar

    • Batchstyrenhet

    • Luftavskiljare och filter (utlastning)

    • Digital styrning och isoleringsventiler

    • Jordning av...

  • Servicetjänster

    • Applikationsstabilitet och utvärdering för att eliminera svinn

    • Platsundersökning och definition av leverabler, detaljerad konstruktion och engineering

    • Anskaffning och framställning

    • Certifiering och testning

    • Inspektion och fabriksacceptanstest, frakt och...

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Upptäck andra applikationer inom denna bransch