Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Säkerställ noggranna gasflödesmätningar beträffande kvantitet och kvalitet vid custody transfer för lastbilar och godsvagnar
En säker drift som säkerställer skydd för anläggningen, personalen och miljön är avgörande i olje- och gasindustrin. Lika viktigt för att bibehålla konkurrenskraften är att optimera försörjningskedjor, öka produktionskapaciteten, minska kostnader för energi och underhåll samt minimera oredovisat svinn. Endress+Hausers erfarenhet och expertis inom flödesmätning förbättrar mätningarna av kvantitet och kvalitet vid lastning och utlastning, ökar effektiviteten, optimerar underhåll och säkerställer driftsäkerheten.
Över 15 000 custody transfer-installationer globalt de senaste 10 åren
Våra mätskiddar för lastning och lossning av olja och gas med Endress+Hausers custody transfer-certifierade Promass coriolismätare uppfyller och till och med överträffar custody transfer-noggrannheten enligt OIML R 117, med lägre tryckfall, högre flödeskapacitet och mindre utrymmesbehov. Underhållet optimeras tack vare frånvaron av rörliga delar och Heartbeat Technology för verifiering enligt IEC 61511-1, diagnostik enligt Namur NE 107 samt funktioner för förebyggande underhåll.
Vårt världsomfattande nätverk av mätexperter finns tillgängliga för alla era custody transfer-applikationer för olja och gas, genom hela livscykeln, från teknisk utformning till drift och underhåll.
Få en verksamhet utan svinn. Samarbeta med Endress+Hauser för att ta fram vilka projektkrav och processförbättringar ni behöver, inklusive platsundersökningar, grundläggande utformning och fastställande av omfattning.
Säkerställ optimal leverans och riskhantering för era olje- och gasprojekt med Endress+Hausers tjänster, som projektledning, detaljerad engineering, framställning, testning, dokumentation, certifiering, driftsättning och idrifttagning.
Bibehåll en effektiv verksamhet med våra tjänster inom utbildning, validering, omkalibrering och underhåll.
Hantera era tillgångar under hela livscykeln med Endress+Hausers unika Netilion-ekosystem.
The maintenance costs and metering errors generated by the volume flowmeters rose to unacceptable levels. Arkema replaced these volume flowmeters now for their filling stations with mass flowmeters.
On the new factory calibration rig from Endress+Hauser, Wintershall Dea can now calibrate Promass F with hydrocarbons as legally mandated – a significantly cheaper option than on-site calibration.
Att göra affärer med Endress+Hauser är en riktig win-win-situation. Det gav oss en snabbare truck loading-process samtidigt som vi kan garantera säkerheten för vår personal, det har lett till snabbare time-to-market och ökad effektivitet.
Nexeo Solutions
USA
We have been impressed by the outstanding repeatability of this equipment. The measuring and metering equipment is also extremely reliable so we are completely satisfied
Mr. Jean-Luc Richard, Maintenance Supervisor
Arkema
We are using this new mass flowmeter which is really useful because it is quicker than the previous equipment.
Mr. Marc Puertas, Logistics Operator
Arkema
We did notice that the meters that we had previously were systematically generating a large discrepancy compared with the weight that we had to load. The readings were off by between 150 and 200 kg.
Mr. M. Vidales, Logistics Supervisor
Arkema
The new hydrocarbon flow calibration rig from Endress+Hauser in Reinach (Switzerland) was highly impressive. Its conception and design are technically very compelling.
Timo Siedenberg, Head of Pipeline Service / Petroleum Storage
Wintershall Dea GmbH – Germany
Vårt erbjudande
Endress+Hauser är den enda partnern ni behöver för massabaserade eller volymbaserade mätarskiddar för lastning och utlastning för verksamheter inom olja och gas. Uppgradera er anläggnings vätskeöverföringssystem med de allra senaste tekniska lösningarna...
Endress+Hauser är den enda partnern ni behöver för massabaserade eller volymbaserade mätarskiddar för lastning och utlastning för verksamheter inom olja och gas. Uppgradera er anläggnings vätskeöverföringssystem med de allra senaste tekniska lösningarna för garanterad efterlevnad av lokala och internationella standarder.
Endress+Hauser moderna och avancerade coriolismätare
Temperatur- och trycktransmitter samt mätare
Färdigmonterade, certifierade och testade skiddar
Batchstyrenhet
Luftavskiljare och filter (utlastning)
Digital styrning och isoleringsventiler
Jordning av lastbil och överfyllnadsskydd
Nödstoppsknapp
Ytterligare tillval som testning av anslutningar och mastermätare, utlastningspump, funktioner och maskinvara för tillsatser och blandning, lastarm för toppanslutning eller bottenanslutning, övervaknings-HMI och integrerat terminal management-system
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Effektiv och enkel övervakning av vattenkvaliteten som uppfyller föreskrifterna för olje- och gasprocesser med Endress+Hausers färdiga lösningar.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Förbättrad lagertransparens och logistik vid olje- och gasterminaler
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
Läs om hur våra nyckelfärdiga masterkalibrerare gör det möjligt att kontrollera flödesmätare enkelt, snabbt och tillförlitligt. Få maximal noggrannhet samtidigt som du uppfyller alla föreskrifter och minimerar driftskostnaderna.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .